结果:找到"BUG 立创EDA 器件 丢失",相关内容1000条
  • 立创EDA导出AD层丢失
  • 立创EDA导出AD层丢失问题有没有解决,6层板导出丢失两个内层
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA导出AD层 发帖人:XG0920 发帖时间:2023-08-08 11:47:00
  • 又发现一个BUG:立创EDAV2.0.13.dba36b版,有个器件在PCB复制后,丢失了,重新加...
  • 如下图所示的封装,在设计完成后,是这个样子的:在PCB里复制,再粘贴,封装丢失了:关闭软件后重新打开,发现原设计封装也丢失了:没办法价原理图从新导入后放好恢复,再复制粘贴,封装又变回老版本了:这个时候再使用“更新工程库”功能,倒是能够更新为最新正确的版本。但问题是:这个件我是看到有问题了,如果没看到呢?是不是就直接将错误的PCB发出制板了!!
  • 所属专栏: PCB设计 标签: BUG EDA 发帖人:1297252AA 发帖时间:2023-04-01 11:34:00
  • 立创EDA专业版,复制PCB后丢失铺铜规则属性
  • 再用立创EDA(版本:V1.9.19.b1648d编译日期:2022-11-22)做PCB阴阳拼板的时候,发现PCB复制后,部分铺铜的规则,会由<自定义>更改为<按网络>,稍不留意就会造成连接丢失的错误!需要人工手动去检查和更改左边异常铺铜和右边正常普通对比正常铺铜的网络复制后的铺铜,网络被改变
  • 所属专栏: PCB设计 标签: EDA 专业版 复制PCB 铺铜规则 发帖人:XJ001 发帖时间:2022-11-29 12:09:00
  • 立创EDA编辑封装卡白屏
  • 使用立创EDA编辑器件封装,需修改丝印边框位置,在手动输入坐标时,会概率出现软件界面白屏卡死现象。软件版本V1.8.24.a7863e电脑配置WIN11家庭中文版21H2
  • 所属专栏: 使用教程 标签: EDA BUG 发帖人:鼎桥科技封工 发帖时间:2022-09-14 18:02:00
  • 立创EDA专业版bug反馈(器件更新后封装集体丢失)
  • 我在专业版中绘制了一个原理图,使用了专业库中的器件。其中一部分图是从我之前的另一个项目中复制过来的。然后我更改某个器件的时候,显示了一堆器件可以更新,来源是嘉立创的库,我就更新了。结果到转PCB的时候发现,封装全部都没有了。返回去点编辑器件的时候显示有封装,但是单独的器件都没有了我现在只能一个个重新放置元件,不知道有没有什么办法可以修复。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: bug 专业版 封装 发帖人:coulson42 发帖时间:2022-04-08 15:22:00
  • 立创eda底层添加图片软件卡死
  • 就像这样的复杂图片只要选择放在底层或者底层阻焊层就会软件卡死如果只是简单的字体就没事
  • 所属专栏: PCB设计 标签: bug 图片 eda 发帖人:ZAYU 发帖时间:2022-02-03 22:31:00
  • 立创EDABUG
  • 立创EDA有些PCB文件不能粘贴复制,导成模块,放置网络出现问题,极大影响使用体验
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA BUG 发帖人:熵1024 发帖时间:2021-08-20 13:36:00
  • 立创EDA标准版出现一个严重BUG问题,无法恢复文档操作。
  • 昨天晚上,本想打开PCB文档,当习惯性的点击保存之后,再重新打开,发现PCB文件里的内容为空,PCB丢失了。当时并没有自己删除文档。我怀疑文档再保存过程中,立创EDA丢失了,把原有的文档保存为空的PCB文件内容。当我采用文档恢复操作的时候,点击恢复,可以查看到之前的保存过的文档。然后就另存到原来工程里,发现保存后的文档再次打开还是为空。麻烦立创EDA技术人麻烦解释这为何会这样?EDA如果总出现这种致命问题,以后就没法用了。下面截图就是进行恢复文档操作,然后再保存到原来工程文件下,再次打开仍然是空文件。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: EDA BUG问题 发帖人:ljfceo 发帖时间:2021-03-23 00:19:00
  • 2018/02/07升级的软件有器件丢失的问题?
  • 如果你导出AD模式的图纸时,器件的标签就会丢失。由于你的软件布线能力比较弱,所以通常都会在该软件下进行图纸和电路板编辑,而导出到AD来布线。再回到立创来做Boom表,和制板,以及商城。现在当你下载到AD版时所有的器件的Titles标签就会丢失。如果是没注意请迅速修改。如果是有意不与AD兼任,那么立创的软件可能就没人再用了。因为你的布线实在是太不行了。如我说错请批评!
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 标签 发帖人:shineyunze 发帖时间:2018-02-10 23:32:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: